This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:通过 UART 进行固件升级

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1309456/cc2640r2f-firmware-upgrade-over-uart

器件型号:CC2640R2F

您好!  

这可能是一个微不足道的问题,但我找不到有关它的信息。

我的问题与使用内置 ROM 引导加载程序通过 UART 进行固件升级有关。 我已经能够进入引导加载程序模式并向其发送命令(ping、read_chip_id、get_status 等)。

生成输出是".hex"和".out"文件、这两个文件都比器件上的实际闪存大得多、因为它们包含调试信息等其他东西。 我想知道是否有必要将其中任何内容"修改"为所需格式。 我知道 SBL 示例使用了".bin"文件、但我找不到任何方法来创建一个文件。

谢谢你。