This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:CC2340R5先决射频设置。

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1309376/lp-em-cc2340r5-cc2340r5-propretary-rf-setting

器件型号:LP-EM-CC2340R5

您好  

我们希望通过 Smart RF 8测试螺旋桨射频模式。

但似乎没有将速度更改为500kbps 的选项。

是否只是工具限制、所以我们可以通过 API 进行更改? 或其正常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    Smart RF Studio 8中列出的 PHY、与 SDK 的 Prop RF 示例中提供的 PHY 相同、都是 目前在 SDK 中验证和可用的唯一 PHY。   1/2速率 FEC PHY (250kbps、MSK、FEC)在技术上以500ksps 的速率运行、但 通过纠错、这将成为250kbps。  还有一个运行速率为500kbps 的编码 S2 BLE PHY。  您还可以参阅 专有 RF 用户指南 和 版本说明

    此致、
    瑞安