This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:单端或差分50/100欧姆正常

Guru**** 2391015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1309382/cc2640r2f-single-end-or-differential-50-100-ohm-is-ok

器件型号:CC2640R2F

您好

您能帮助检查以下单端欧姆或差分50/100欧姆是否适用吗?

还有任何其他需要检查的东西吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi:

    在我们的参考设计中、我们使用0.3mm 迹线。  器件的输出是复阻抗、因此布线应尽可能短且对称。 在实践中、平衡-非平衡变压器应放置在非常靠近器件的位置、以便最大限度地减少布线的寄生效应:

    为了获得最佳性能、我建议尽可能匹配布局。

    从平衡-非平衡变压器的输出端开始、保持50欧姆特性阻抗一直到天线非常重要。 RX_TX 引脚仅设置偏置、因此阻抗不是很关键。

    Br、

    杰克