This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:CCS SysConfig 高 PA

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2651P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1308155/launchxl-cc1352p-ccs-sysconfig-high-pa

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2651P3

我们正在使用 SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24。
如果我在 SysConfig 中取消选中 High PA、CCS 编译将失败。(作为附件 HighPA.jpg)
所有示例(simple_peripheral、simple_central、simple_broadcaster)无法取消选中高 PA。

我们试用了 LaunchPad CC1352P-2和 CC2651P3、它们有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CT、

    我在7.10.2.23 SDK 上观察到相同的错误。

    我可以认为的当前权变措施是改用 CC1352P1_LAUNCHXL 工程、直到该错误得到修复。

    此致、

    亚瑟