This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:Basic_ble 广播设备

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1307887/lp-cc2651p3-basic_ble-broadcaster

器件型号:LP-CC2651P3
主题中讨论的其他器件:CC2651P3LAUNCHXL-CC26X2R1

在本例中:
simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24\examples\rtos\LP_CC2651P3\ble5stack\basic_ble\
(basic_ble.jpg)

外设和中央两个角色可以。
(Peripheral-log.jpg 和 Central-log.jpg)

但角色广播设备不起作用、UART 不显示任何内容。
进行构建和加载、但什么也不会发生。
我希望这个 Braodcaster 角色发挥作用、请帮助。

另一个次要问题是:
将角色切换到 Central 后,它无法切换回外围设备或广播设备,生成将失败。
需要删除工程并重新导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系并报告此问题。 如果我没有弄错、based_ble 工程会在下一个 SDK 版本中规划许多改进和修复、这可能会解决您看到的行为。 与此同时、如果您需要一个全功能的广播设备项目、simple_peripheral 项目将是一个不错的起点。 可以从代码中删除连接逻辑,并将广播配置为不可连接的,以实现广播设备角色。 LAUNCHXL-CC26X2R1的 simple_broadcaster 示例是此方面的一个很好的参考。

    如果您更喜欢改用 based_ble 项目、那么我们也可以在此处获取帮助。 您能否在调试模式下运行项目、几秒钟后暂停执行并报告程序卡住的地方?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我创建或修改的某些代码。
    它是原始 TI SDK。
    您只需运行它、就会看到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 感谢您的澄清。 我认为这是 SDK 中存在的错误、应该在下一版本中解决。 同时、我建议为您的当前开发使用 simple_peripheral 或 simple_broadcaster、而不必等待下一个版本。

    此致、

    1月