主题中讨论的其他器件: CC2650、 HDC2080、HDC3020 、 CC2652R7
TIDA00759是使用 CC2650的10年纽扣电池 PIR。 我想使用 CC2340R5重现此示例。 TIDA00759使用 SmartRF Studio 生成了数据包框架。 我曾尝试对 CC2340R5执行同样的操作、但当我从 SmartRF 进行代码导出时、我不知道如何让它在生成的代码中包含 BLE 数据包。 我使用的是 SmartRF Studio 8。 该代码片段位于 CC2650代码中、如何在 CC2340R5代码中获取该代码?
BTW 实际目标是温度/湿度传感器。 我们来看看 HDC2080和 HDC3020。 其他东西是否会更省电? 应用是 HVAC。
// BLE ADV NC
RFC_CMD_BLE_ADV_NC_t RF_cmdBLEAdvNC =
{
.commandNo = 0x1805、
.status = 0x0000、
.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
.StartTime = 0x00000000、
.startTrigger.triggerType = 0x0、
.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、
.startTrigger.triggerNo = 0x0、
.startTrigger.pastTrig = 0x0、
.condition.rule = 0x1、
.condition.nSkip = 0x0、
.channel = 39、
.whitening.init = 0x0、
.whitening.bOverride = 0x0、
.pParams = 0、
.pOutput = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx
};