This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SysConfig 工具使用 CC2340R2时的问题

Guru**** 2538980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1306719/cc2340r5-sysconfig-tool-issue-with-using-cc2340r2

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R2SysConfig

SysConfig 1.18.1最近更新为支持 CC2340R2芯片。  请参阅其发行说明。

但独立版本(SysConfig_GUI.bat)不会。

我下载了最新版本的 SysConfig 工具- 1.18.1+3343。   请参阅其发行说明。 假设它支持 CC2340R2。

这很容易重新创建:

只需下载 SysConfig 1.18.1+3343。
安装它。  
启动 SysConfig_GUI.bat。  
输入 SDK (7.20.1.10)。  
输入 CC2340R2RGE 作为器件。
按"开始"。

这是我看到的错误。

无法读取 null 的属性(读取"0")

TypeError:无法读取 null 的属性(读取"0")显示详细信息...

在 loaderFunc 处(C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10\source\ti\ble5stack\.meta\rf_config\ble_rf_config.syscfg.js:59:37)

at func (webpack src:ts:238:45)

网址:Object.internalBoundary (webpack:// src ts:43:10)

at t.ResourceLoader.loadResource (webpack src:ts:238:22)

at t.ResourceLoader.getResource (webpack src:ts:338:15)

at Object.getScript (webpack src:ts:91:25)

在 loaderFunc 处(C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_20_01_10\source\ti\ble5stack\.meta\ble.syscfg.js:44:28)

at func (webpack src:ts:238:45)

网址:Object.internalBoundary (webpack:// src ts:43:10)

at t.ResourceLoader.loadResource (webpack src:ts:238:22)