亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们这位已经使用 CC2540多年的客户而设。
现在、对于较新的项目、它们需要提高基于 SimpleBLEPeripheral 的批量数据传输速度。
MTU 的最大值似乎是23、对吧?
如果是、是否可以缩短应用 UUID 的接收时间/连接间隔以提高批量数据传输速度?
此时、UUID 连接间隔时间为100ms。
用户尝试将其修改为50ms 或200ms、但用户未能修改它。
您能帮我解决吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们这位已经使用 CC2540多年的客户而设。
现在、对于较新的项目、它们需要提高基于 SimpleBLEPeripheral 的批量数据传输速度。
MTU 的最大值似乎是23、对吧?
如果是、是否可以缩短应用 UUID 的接收时间/连接间隔以提高批量数据传输速度?
此时、UUID 连接间隔时间为100ms。
用户尝试将其修改为50ms 或200ms、但用户未能修改它。
您能帮我解决吗?

尊敬的 Jan:
在这种情况下、主机(中央设备)是移动电话上由第三方开发的应用程序。 第三方表示没有控制这段时间间隔。
但是、根据下面的、决定接受或拒绝间隔参数的是中央器件。
我们的理解是否正确?
如果是、我们可能需要让用户让第三方处理它。
如果不能、CC2540将会如何处理? 上面的帖子中的用户代码是否有任何问题?