This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:HFP 和 A2DP 函数

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1300229/cc2564c-the-hfp-and-a2dp-function

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

CC2564C 数据表中提供了一条注释、指出无法同时支持 HFP 和 A2DP、这是否意味着我们无法自由切换这两种模式? 例如、智能手机正在通过 BT 经典耳机播放音乐、有来电、我们是否可以切换到该呼叫并通过耳机接听?

CC2564C 器件使用协处理器执行 LE 功能或执行辅助 HFP 1.6 (WBS)或辅助 A2DP 功能。 一次只能执行其中一个函数、因为它们都使用相同的资源(即协处理器;有关每个器件支持的操作模式、请参阅表3-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huma:

    您是正确的、一次只能使用一个。 可以自由切换。 我建议不要将 WBS 用于 HFP、或者可能使用 A2DP 而不是 A3DP/

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    感谢您的答复。

    根据我的理解、如果我想在这两个功能之间自由切换、这是否意味着我可以在辅助模式下使用 HFP 功能并在外部处理器中同时运行无辅助模式 A2DP。 因此、外部处理器必须处理编码和解码。 是这样吗?

    据我所知、如果我要启用 HFP 功能、在设备配对并连接到手机后、它需要能够相互通信并进行配置。 因此、我必须初始化 A2DP 和 HFP 配置文件。 是这样吗?

    我可以发现、如果在 HFP 或 A2DP 之一中使用辅助模式、CC2564C 将处理其编码和解码。 但我一次只能使用一个音频流、音频或电话、为什么 CC2564无法切换音频流来处理编码和解码。

    很抱歉向您提出这么多问题。 我只是一个新手、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huma:

    据我理解,如果我想在这两个功能之间自由切换,这是否意味着我可以在辅助模式下使用 HFP 功能并在外部处理器中同时运行无辅助模式 A2DP? 因此、外部处理器必须处理编码和解码。 这是否正确?

    如果您使用 A2DP、则需要外部编解码器。  

    根据我的理解,如果我想启用 HFP 功能,设备配对并连接到手机后,需要互相通信和配置。 因此、我必须初始化 A2DP 和 HFP 配置文件。 这是否正确?

    是的、都必须初始化。

    我可以发现如果我在 HFP 或 A2DP 中使用辅助模式,CC2564C 将处理它的编码和解码。 但我一次只能使用一个音频流、音频或电话、为什么 CC2564无法切换音频流来处理编码和解码。

    我相信在理论上你可以... 但是、Bluetooth 协议栈不支持此功能。 我相信、每次您想要在 WBS for HFP 之间切换时、您都可以对其进行初始化和取消初始化。

    此处还有可帮助您进行开发的相关线程。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/765057/cc2564c-cc2564c-concurrent-a2dp-and-hfp

    e2e.ti.com/.../cc2564c-hfp-a2dp-example-code

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 抱歉耽误您的时间。