This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:LP CC2652R7 I2C 时钟线电压上升和下降

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1303085/cc2652r7-lp-cc2652r7-i2c-clock-line-voltage-lift-and-dip

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在使用 CC2652R7 LaunchPad。 在此板中、我将第5个引脚配置为 I2C 时钟、将第4个引脚配置为 I2C 数据。 它运行良好、但我看到时钟线中的电压从0V 升高到0.5V、电压从3.3V 下降到2.6V。 我不知道原因是什么。 我将引脚第4个互换为时钟、第5个互换为数据、并观察到相同的情况。 我使用了10K 和1K 的上拉电阻、两个上拉电阻值的行为相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将立即测试电路板并给您回复。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试增加线路的驱动强度。

    目前的设置是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    请查找设置。 我们无法增加或设置驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不太熟悉 SysConfig、但是、您可以在应用程序中使用这些代码行来配置 I2C 以更改 GPIO 强度(查看您是否可以在 SysConfig 中找到类似设置):

    IOCIODrvstrengthSet (BSP_IOD_SDA、IOC_CURRENT_4mA、IOC_Strength_MAX);
    IOCIODrvstrengthSet (BSP_IOD_SCL、IOC_CURRENT_4mA、IOC_Strength_MAX);

    请  在此处参阅 IOCDrvstrengthSet() API 的文档:  

    dev.ti.com/.../node

    此致