This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:UART2在 DIO17和 DIO18中不工作

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1306668/cc2652r7-uart2-is-not-working-in-dio17-and-dio18

器件型号:CC2652R7

您好

使用的 SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码:display_lp_CC2652r7_tirtos7_ticlang

EVK 使用: CC2652-R7开发套件

在默认代码"display_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang"-> display.syscfg file -> Display -> I used "config_Display_UART"。 下面这里是我所做的更改、

现有配置:  

使用硬件: XDS110 UART

引脚多路复用  

TX 引脚:DIO02

Rx 引脚:DIO03

更改了配置:  

使用硬件: 无

引脚多路复用  

TX 引脚:DIO17

Rx 引脚:DIO18

在我更改配置后、UART 无法正常工作。 我仅在使用正常 UART 时才使用显示 UART、但同样不工作。 当我选择 Tx 引脚作为 DIO00和 Rx 引脚作为 DIO01时、它可以正常工作、但如果我将 Tx 引脚用作 DIO17、Rx 引脚用作 DIO18、则无法正常工作。

如果在 CC2652R1 EVK 中使用相同的配置、Display UART 可与 DIO17和 DIO18配合使用。

请在此处帮助。 在 CC2652R7芯片组中、我希望 UART 与 Tx 引脚一起用作 DIO17、并希望 Rx 引脚用作 DIO18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    您使用 DIO0/DIO1进行的实验表明您已准备好正确的方法。  在 LP-CC2652R7设计文件中 、您会发现 DIO17/DIO18分别连接到了 TDI/SWO。  这些是 XDS110 JTAG 调试器引脚、因此您需要确保:

    1. TDI 和 SWO 跳线未连接到 LP-CC2652R7的 XDS110接头行上。
    2. 您的项目配置(.ccxml)文件没有使用4线制 JTAG、这将需要使用 TDO/TDI 线。

    此致、
    瑞安