This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:在 CC2564C 器件射频 SIG 模式上进行 BQB 测试

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1295430/cc2564cstbtblesw-bqb-testing-on-cc2564c-device-rf-sig-mode

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C、 UNIFLASH

您好、TI!

我们已在 CC2564C 的基础上开发了一个应用、现已投入生产。

在将器件置于 DUT 模式以进行 BQB 测试时、我们会遇到一些问题。

我们正在使用命令  

INT BTPSAPI VS_Enable_RF_SIG_BluetoothStackID (unsigned int Test_Mode)

打开堆栈并启用 BLE 后调用该函数。

因此、器件应进入信令模式、其中 MT8852B 测试仪应发现该器件并启动自动测试。

在我们的设置中、MT8852B 无法发现器件并与器件建立连接。

TI 能否仅确认我们正在执行的流程正确无误?

此外、请分享您使用 MT8852B 测试仪(或任何其他标准 BQB 测试仪)对器件进行 BQB 测试的 HCI 日志

我们希望为 BT 和 BLE 启用 DUT 测试。

请帮助我们完成这项工作、因为这是生产中的一大障碍。

谢谢!

V·维什努普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    很抱歉、上周我在美国度假时不在办公室。 我在 CMW500器件上运行测试、并将 HCI 日志准备好供您明天进行 BLE 测试。 在将器件置于 DUT 状态方面

    尝试这些命令与测试仪进行通信。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    我们正在等待来自您的日志。

    我了解您正在处理此问题、请尽快获取详细信息。

    此外、在  CMW500上、我认为还提供了运行 DUT 测试模式的配置。 请获取 DUT 测试模式的日志。

    这是为了使大家在工作重点上保持一致。

    就当前情况而言、DUT 模式非常关键且非常紧急。

    因此、如果您发现难以进行 BLE-RX 测试、 我建议您确定 DUT 的优先级、因为这非常紧急、BLE RX 测试可能需要等待一天。

    我了解您正在为此付出努力。  请按更多信息获取此数据。

    我们尝试获得的认证是文档 swra752.pdf 中提到的 BT SIG 认证 。

    这就是我们要做的。  

    为此、我将从 Bluetopia 栈调用以下函数。

    int BTPSAPI VS_Enable_RF_SIG_BluetoothStackID (unsigned int Test_Mode);

    /* The following function prototype represents the function which is */
    /* used to put the Local Bluetooth Device specified by the Bluetooth */
    /* Protocol Stack that is specified by the Bluetooth Protocol Stack */
    /* ID into RF Signal Test Mode. This function returns zero if */
    /* successful or a negative return error code if there was an error. */
    /* * NOTE * Once the Local Bluetooth Device is in RF Signal Test Mode*/
    /* it will remain in this mode until an HCI Reset is issued.*/
    int BTPSAPI VS_Enable_RF_SIG_Test_Mode(unsigned int BluetoothStackID)
    {
    int ret_val;
    Byte_t StatusResult;
    Condition_t ConditionStructure;
    
    /* Before continuing, make sure the input parameter appears to be */
    /* semi-valid. */
    if(BluetoothStackID)
    {
    /* Send HCI Write Scan Enable Command. */
    if((!HCI_Write_Scan_Enable(BluetoothStackID, HCI_SCAN_ENABLE_INQUIRY_SCAN_ENABLED_PAGE_SCAN_ENABLED, &StatusResult)) && (StatusResult == HCI_ERROR_CODE_NO_ERROR))
    {
    /* Configure and send the HCI Set Event Filter Command. */
    ConditionStructure.Condition.Connection_Setup_Filter_Type_All_Devices_Condition.Auto_Accept_Flag = HCI_AUTO_ACCEPT_FLAG_DO_AUTO_ACCEPT;
    
    if((!HCI_Set_Event_Filter(BluetoothStackID, HCI_FILTER_TYPE_CONNECTION_SETUP, HCI_FILTER_CONDITION_TYPE_CONNECTION_SETUP_ALL_DEVICES, ConditionStructure, &StatusResult)) && (StatusResult == HCI_ERROR_CODE_NO_ERROR))
    {
    /* Finally send the HCI Enable Device Under Test Command. */
    if((!HCI_Enable_Device_Under_Test_Mode(BluetoothStackID, &StatusResult)) && (StatusResult == HCI_ERROR_CODE_NO_ERROR))
    ret_val = 0;
    else
    ret_val = BTPS_ERROR_DEVICE_HCI_ERROR;
    }
    else
    ret_val = BTPS_ERROR_DEVICE_HCI_ERROR;
    }
    else
    ret_val = BTPS_ERROR_DEVICE_HCI_ERROR;
    }
    else
    ret_val = BTPS_ERROR_INVALID_PARAMETER;
    
    /* Return the result the caller. */
    return(ret_val);
    }
    
    

    如果您可以在设置中运行 DUT 测试(DK + HCI 测试仪工具)并共享日志、这将提供很大的帮助。

    请按一下并尝试获取日志。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    不幸的是,直到明天,我不能接触到测试仪,只是想让你抬头。

    另外、我假设您 在运行 HCI 命令时没有收到任何错误?

    此致!  

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu。

    我有 DUT 和 BLE RX 测试的 FW 日志。

    e2e.ti.com/.../BLERX.lgr

    e2e.ti.com/.../DUT.lgr

    我找到了运行 Test_Mode 命令的器件。  

    在记录器文件中、您可以发现此命令是最后运行的 HCI 命令

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    感谢 Logs。

    关于 DUT 测试日志、我能够看到命令已成功执行。 我们也能够获得。

    但该器件是否连接到任何标准测试仪? CMW500之类的器件吗?

    我们能够达到此值、但 DUT 未连接到任何测试仪、测试仪尝试通过无线电发现该器件、但出现故障。

    您是否可以共享有关其连接到测试仪和器件实际执行测试位置的日志?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    关于 BLERX 测试、

    除了 CRC 计算失败之外、我在日志中没有看到任何 RX 接收成功。

    一件好事是设备收到了一些东西。 如何计算 BER 或从中接收的数据包的 NO.of?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    在 BLERX 测试中、我运行了 PER Search 测试。

    该测试发送了200个数据包、蓝牙测试仪计算收到的数据包数量。 测试仪将不断降低传输 dBm、直到达到 PER 故障阈值。

    这张屏幕截图显示了接收到多少个数据包。 我不知道现在我能给你更多的信息。 这些是测试仪发送的 HCI 命令、设置只需运行固件并使用 HCI 命令启用 BLE。

    关于 DUT、我的测试仪能够找到该器件。 Im 不确定为您发送的设备连接的固件日志将帮助您解决问题、但我下次访问测试仪时会尝试。 同时、您能否使用另一个 cc2564C 找到该器件? 您是否处于关闭广播信号频繁的环境中?

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    我能够进入 DUT 模式、连接成功。  

    感谢您的帮助。  关于 BLE、有没有任何 TK 进入 DUT 模式?

    BLE 的 DUT 模式的流程是什么?

    关于 RX 测试、 我正在处理数据。  将完成并返回。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    在 BT DUT 测试模式下、我们将观察 第一个和最后一个通道的功率差异。

    这是预期结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    很遗憾、这不是我的专业知识、因此我要联系硬件团队以获取更多信息。 您的设计是否获得了我们的硬件团队通过 设计评审的批准? 如果不是、您无法提交一个申请。

    您可以在产品页面中找到其链接。  https://www.ti.com/product/CC2564C

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    感谢您的一贯支持。 感谢您的努力。  

    您还能检查一下 BLE 的 DUT 模式、并让我知道该模式吗?  

    是否有类似的 BLE RFSIG 模式?

    我在工作表上读到的是针对不同的 TX 模式和 RX 模式等给出不同的命令。

    除此之外、您还有命令吗? 其中测试仪能够发现 BLE 器件、并像 RFSIG 模式一样、使用信号等。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    由于我们的器件是一款收发器、您无需像 CC26xx 器件等其他 BLE 器件那样执行任何特殊操作 即可将其放入 DTM (www.ti.com/.../swra720.pdf 作为参考)

    但是、必须做的是加载服务包并启用 BLE。 测试仪将从此处复位 HCI 并开始运行必要的命令。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    我们在 DUT 模式下测试 BLE 时面临问题。

    您能请求帮助我们吗?

    我们正在使用 CWM500。

    您能告诉我们在 BLE 上进行 DUT 测试时应保持的所有设置是什么吗?

    继电器模式是否可能?

    分享日志以在 DUT 模式下测试 BLE。

    它将对我们有很大帮助。  

    根据您分享的日志、BLE Rx 模式也可以正常运行。   

    我们几乎就在那里、请帮助我尽快关闭此 BLE DUT 测试  

    正在等待响应!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RogelioD:

    BLE ,5.1在 BLE 部分特别提到 DTM 测试模式, CC2564C 器件是否与该测试设置兼容,我应该做什么,以在 BLE 上执行 DTM 测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    Im 很高兴您能够启动并运行 Rx 测试。

    对于 Tx、必须遵循相同的步骤、运行服务包并启用 BLE。 但您还必须设置 LE_TransmitterTest 的参数。 您可以使用以下命令执行此购买操作。

    然后调用 HCI_BLE_Transmitter 命令开始测试。

    我明天将访问测试仪、我将尝试为您获取 Tx 日志。 同时、您可以尝试这些步骤。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    我能够在 BLE 中执行 TX 测试。

     DTM 模式。  

    其中测试可以像 sig 模式一样完成。

    DUT 应采用 在 DTM 模式中定义的2字节命令。

    请参阅我提到过的 BT 规格。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我想您在谈论这个、

    该器件支持此 UART 功能以支持

    这意味着器件在 DTM 中工作。 您确切地期望器件执行什么操作、因此我可以了解我们在这里的理解差异。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、正确、

    罗格利奥,这是我指的..

    那么、为了使器件通过 UART 使用 DTM 命令、我应该执行哪些所有过程?

    是否有任何类似 rfsig 模式的命令?

    或者只是希望启用 BLE?

    为了让器件 通过 UART 接收这些命令、我必须执行哪些步骤?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    唯一需要做的就是运行 servicepack 并启用 ble。 不需要像 rfsig 模式这样的其他任何东西。

    您曾表示您以前遇到过问题。 但是、BLE RX 和 TX 似乎都在工作吗?

    这应该是通过 BLE 认证测试所需的唯一命令。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rogelio、

    不确定所有测试都是强制性的、

    测试实验室需要它处于 DUT 模式。

    如果我传递2个字节的命令、它将进行响应??

    当我们在 STM32上使用 bluetootopia 堆栈时、如何  从 ST 向 Chip 发送 RAW 命令?

    (UART 流类似于 PC->STM->cc2564c)。

    如果我将 UART 上从 PC 接收到的任何内容回显到 cc2564c、是否起作用??

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果我传递2字节命令,它将响应?

    是的、器件将进行响应、在最坏的情况下、它将以不允许使用命令进行响应。 如果启用、则可能意味着 BLE 未启用。

    如果我将 sig 上从 PC 接收到的任何内容回显到 cc2564c 是否可以使用?

    这实际上是我使用 MSP432在我身边进行测试的方式。 我将 UART 重新路由到器件。 我想这个软件也应该可以与 STM MCU 一同使用

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rogelio、

    请允许我检查并回来、再次感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    我发现测试设置有困难。

    当我通过 UART 发送数据时、我在 HCI 上收到硬件错误、并且触发了 HCI_Reset。

    470 18:42:59.557 0x000177AF 0x000177AF <--- HCI_HCI_AF Hardware_Error_Event
    471 18:42:59.558 TL-、H4协议、H4_ABORT_RECEIVE ()- ERROR_CODE = 6
    472 18:42:59.558 HCI 发送事件:HCI_hardware_error_EVT
    473 18:43:00.558 HCI_Reset completed

    您能否共享您的 MSPcode?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里附加日志。

    请检查并告知我、

    我正在将在 ST 上接收的字节从 UART 直接发送到 CC2564C 4线 UART。 这是你做的同样的事情吗?


    e2e.ti.com/.../DTM_5F00_UART_5F00_error.zip

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我绕过了 UART、

    我能够使用 HCI_Tester 工具成功读取此版本。

    您使用的波特率是多少?

    当我开始发送 UART 波特率命令时 、它会遇到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我希望可以向您发送 MSP 代码、但不幸的是它只是我使用主机器件上的 Uniflash 闪存的.hex 文件。

    我使用的波特率为115200。 我用于测试 Get_System_Status 功能的命令是 HCITester 上的 HCI_UART。 这条命令对你有用吗?

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogeliod、

    是否可以共享您正在使用的 initscript?

    我能够运行初始化脚本。

    使用 BLE 附加脚本成功运行并启用 BLE

    之后、我断开了 HCI 测试仪工具。

    此处附加了日志。

    e2e.ti.com/.../DTM_5F00_Using_5F00_HCI_5F00_Tester_5F00_Tool.zip

    在最后一部分 ,你可以看到,当我从 Realterm 发送命令0x00 0x00 (尝试模仿 DTM 测试仪如 MT8852B )。

    但这触发了

    310 14:22:01.140 TL-、H4协议、H4_ABORT_RECEIVE ()- ERROR_CODE = 6
    311 14:22:01.140 HCI 发送事件:HCI_hardware_error_evt
    312 14:22:02.137 HCI_Reset Completed

    您能否分享您在实验室中用于执行 DTM 测试的确切设置?

    请向我提供器件正在运行 DTM 测试的 HCI 日志。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    您是否可以共享您正在使用的初始脚本?

    e2e.ti.com/.../1715.initscripts_2D00_TIInit_5F00_6.12.26.txt

    这是要直接放入 HCI 测试仪的文件。

    使用 sig 附加脚本成功启用 BLE [/报价]

    好的。

    在最后部分 ,您可以看到,当我从 Realterm (尝试模拟 sig 测试仪如 MT8852B)发送命令0x00 0x00时。

    0x00 0x00不是命令。 所有命令都需要遵循正确的数据包格式。 这可能是您收到故障的原因。

    您要发送什么命令? HCI_复位?

    我之前在该线程中发送的 BLERX HCI 日志是在 DTM 模式下使用测试的。 没有 DTM 测试。

    此致!

    罗格利奥

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在实验室中共享用于执行 sig 测试的准确设置?

    我使用的是 MSP432设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    您提到的命令看起来与 DUT 命令的格式不符。

    在 Bluetooth Corev5.1文档第6卷第 F 部分中、它定义了两个字节的命令。

    根据该规范、0x00 0x00是正确的命令。

    我在这里附加了其他一些供应商提供的参考。

    如果我遗漏了任何内容、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我找到了一个相关帖子、

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/863688/cc2564modn-how-can-make-cc2564-into-dtm-mode

    通过这篇文章、我了解到 CWM 500和 CC2564C 之间不需要 UART 连接。

    为此、我附加了以下2个测试装置。 请告诉我您使用的是哪一种。

    我们应该选择哪种 DTM 测试方法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    您能否确认测试设置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我执行与设置 B 类似的操作。

    前面提到、在 dtm 中、大家能够完成 RX 和 TX BLE 测试。 您还试图完成哪些其他测试?

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    感谢您确认测试设置。

    该测试是 BQB 测试的一部分、用于 BT 认证。

    在设置中、它们使用 CWM500、并且想要通过 CWM500本身连接和控制设备测试模式。

    我知道的是、CWM500会运行一组测试、唯一需要做的就是将设备置于 DTM 模式并连接到 CWM500。

    因此、通过信令(BLE)或通过 UART、CWM500将控制 DUT。

    如果是 B 、则团队不知道如何在 CWM 500上设置和执行测试。

    您能否共享文档、了解在 CWM500中设置哪些内容来执行 DUT 测试? 这将是一个很大的帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我回到实验室并运行测试。 我先看了视频、大家可以看到这款器件是如何连接的。 我还获取了 UART 线路的逻辑分析仪日志、以便您可以查看从 CMW 发送到 CC2564c 的原始数据。

    运行 Init 脚本

    运行 LE 使能

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0300.mov

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0301.mov

    e2e.ti.com/.../PER-Search.sal

    e2e.ti.com/.../Multi-Eval.sal

    您将需要下载 Logic PC 应用程序才能查看 UART 日志。

    此致!

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    您能否共享 CWM500的设置?

    是以2线模式还是 HCI 模式连接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢@ó n rogelioD、

    似乎 CWM500与我们设备之间的通信存在一些问题。  我们的逻辑运行电压为1.8V。

    PC 到设备转换 命令、

    此外、CWM500还可实现与 PC (用于测试)的通信。

    但是、如果我们将 CWM500连接到设备、则会出现问题。   

    我们正在侧面检查它。  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    以下是 zip 文件中的视频。 它是用 iPhone 拍摄的,所以他们是.mov 格式。

    e2e.ti.com/.../Photos_2D00_001.zip

    请告诉我结果是怎样的。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RogelioD:

    感谢您的努力和提供的支持。

    使用 UART 旁路方法、我们能够解决我们在测试中遇到的问题。

    我们的问题是我们使用 UART 模式(其中的命令将为2个字节)进行测试。

    当我们切换到 HCI 模式时、它在工作。

    谢谢!