您好
该队列将使用 以下线程的替代选项来 升级 CC2652R7中的 FW
我们了解到、 使用 DIO23/DIO24引脚通过 UART 进行固件升级是不可行的。 我们计划使用 FOTA (i.e)我们计划通过 BLE 从 TI 移动应用升级 CC2652R7芯片组中的固件。
请在此处帮助您完成来自 TI 移动应用的 FOTA 的确切流程。
我们还掌握了通过 BLE 升级固件的基本知识。 我们需要使用片上 OAD、持久性、Bim 片上 OAD 应用。 但我们不知道 CC2652R7芯片组中这三个应用程序仓的刷写顺序和刷写地址。
另请阐明以下问题、
1)这三个应用程序(片上 OAD、持久性、Bim 片上 OAD)容器的刷写序列和刷写地址
2) 2)应在智能手机中使用哪个 TI 应用程序(Android 和 IOS)才能在 CC2652R7中执行此固件升级
3)如何切换到持久性模式以开始从 TI 移动应用程序加载固件
4) 4)如果有任何文档可以 通过 TI 的移动应用程序通过 BLE 界面进行固件升级 、并 提供清晰的说明、请向我们提供