This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:应用程序仅在 CCS 下运行。 无法在单独的5VDC 电源上运行(在3个 Launchpad 板中的2个板上)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1304787/lp-cc2651r3sipa-application-will-only-run-under-ccs-will-not-run-on-separate-5-vdc-power-on-2-out-of-3-launchpad-boards

器件型号:LP-CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPA

我有一个使用 I2C 和2个开关输入的简单应用。  当我尝试离开 CCS 时、我的 Launchpad 中只有一个将在单独的电源下运行程序。  我购买了一个新的 Launchpad、但会出现同样的情况。

我认为我已将板重置为出厂状态、但仍然不能仅依靠外部电源运行。 它仅 在恢复后或终止后在 CCS 下运行。  我正在运行 CCS 12.5.0并 使用 SimpleLink cc13x1_CC26x1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    如果我正确理解了问题、您正在尝试使用外部电源为 IC 供电、但它不能正常运行(通过 SmartRF 或 BTool)、除非它由 CCS 或端接控制。

    如果是、请确认这些引脚配置正确、以允许 IC 从外部供电。

    此外、您可以使用哪些 hexfiles 将 LP 恢复出厂设置吗? 应该使用"basic_ble_app.hex"或"host_test_app、hex"命令。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    除套件所述内容 外、请参阅 LaunchPad 入门指南、并确认您的外部电源处于 CC2651R3SIPA 允许的1.8V 至3.6V 范围内。

    此致、
    瑞安