Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
您好、Clement、
到目前为止这一点得到了澄清。
但我们还有一些观察结果、请您尽快查找并恢复、因为我们有 SOP 正在处理:
1.使用 GapBondMgr API, GAPB博 博博洛斯博洛蒂斯 Mgr_Set 状态表(GAPBOND_ERASE_ALLBONDS, 0, NULL)删除邦德需要多长时间。 此外、我们如何验证债券是否被正确删除?
2.在下面的截屏中提到,如果 SysConfig 中的 MAX_Bonds 设置超过10,则绑定将失败

因为当我们测试债券删除时,我们发现债券并没有删除 FIFO 方式(似乎是从债券列表中随机选择债券)
3.当我们尝试配对并绑定多次时,我们会按照以下顺序得到堆内存故障。
1) 1)将工具设置为可配对模式
2) 2)连接
3)发现服务
4) 4)从加密中读取。 字符型
5) 5)接受配对请求对话框
6) 6)从加密中读取。 字符型
7) 7)断开连接
——循环以下操作——
8) 8)将工具设置为可配对模式
9) 9)连接
10)发现服务
11)从加密中读取。 字符型
12) 12)断开连接