您好、TI!
我对 CC2340R5射频性能有两个问题
1.我将输出功率级别设置为0dBm 到8dBm、然后检查功率。 我发现 2~5 dBm 的功率等级差异很大。 这是否正常? 由于最大差值功率为-0.32dB、我将使用0.82dB 作为标准值。

2.我发现在使用 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 命令时出现激素提示音。 这是否正常?

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高 FI、
附件是布局审核配置文件。 由于 EVB 也存在功率级别差异、我认为它 与布局无关。 这是一个需要解决的问题。
谢谢。
e2e.ti.com/.../Wistron_2D00_Schematic_2D00_Layout_2D00_2023_2D00_08_2D00_24.pdf
如前所述、技术中存在容差、使得无法使所有单个器件达到完全相同的功率级别。 因此、如果您使用2dBm 输出功率设置、许多器件的平均输出功率应该接近2dBm、但单个器件的变化是一种分布、其标准偏差可能只有几个 dB。 所有低功耗 CMOS 无线电都是如此。
关键是这并不重要。 如果您的无线电实际输出2、3或4 dBm、您将不会看到应用的性能明显差异。
顺便说一下、输出功率将随电源电压、温度和射频通道而变化。
如果您需要输出功率的十进制精度、低成本、低功耗蓝牙器件可能不是正确的选择...