This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5按测试谐波问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1292577/cc2340r5-cc2340r5-per-test-harmonic-issue

器件型号:CC2340R5

您好、TI!

我对 CC2340R5射频性能有两个问题

1.我将输出功率级别设置为0dBm 到8dBm、然后检查功率。 我发现 2~5 dBm 的功率等级差异很大。  这是否正常?  由于最大差值功率为-0.32dB、我将使用0.82dB 作为标准值。

2.我发现在使用 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 命令时出现激素提示音。 这是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来很典型。 是否要在测量中考虑电缆损耗?

    此外、可以对 SmartRF Studio 执行相同的操作吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    是否要在测量中考虑电缆损耗?

    >>我校准2,402,2440和2480 MHz,这样就不会有电缆损耗的问题。

    可以使用 SmartRF Studio 执行相同的操作吗?

    >>好的,有结果的 SmartRF studio。

    还有另一个项目输出功率扫描、FYR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    是否要在测量中考虑电缆损耗?

    >>我校准2,402,2440和2480 MHz,这样就不会有电缆损耗的问题。

    可以使用 SmartRF Studio 执行相同的操作吗?

    >>好的,有结果的 SmartRF studio。

    还有另一个项目输出功率扫描、FYR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于我的项目108F 在 输出功率方面有很大的差距、TI 是否有任何用于校准输出功率的文件?

    此外、每项测试结果还存在差距。 TI 对此有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    这里有更新吗? 我们 是否能够使用校准文件来修复它? 我认为这是一个需要解决的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能否审查您的设计的原理图和布局?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    附件是布局审核配置文件。 由于 EVB 也存在功率级别差异、我认为它 与布局无关。 这是一个需要解决的问题。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../Wistron_2D00_Schematic_2D00_Layout_2D00_2023_2D00_08_2D00_24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我将与验证团队讨论此问题、并尽快与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    这个问题让我困扰了很长一段时间。 我希望能尽快找到解决方案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fu、您的项目108F 似乎不是 TI 审核过的项目、对吧? 根据您在输出功率上看到的偏移、更重要的是 PER 结果、假设您在射频网络布局或/和去耦与 GND 布线方面存在一些问题。 我想将您的设计的图像发布在此处、我可以查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Fredrikgk:

    你是对的。 我们发现了一些有关电源平面 库仑的问题、并在下一个版本中修复了该问题。 我认为我们应该专注于112F 和 EVB 的性能。 TI 是否会 在您的实验室中重现此现象?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Fi 和 fredrikgk、

    是否有任何更新?  TI 是否也会在您身边重现这种现象?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的两种观察结果都是正常的。 输出功率并不完美、并且会因器件而异。 因为芯片内的频率生成电路必须运行才能接收数据、所以即使在 Rx 中、您也会看到芯片发出的一些辐射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrikgk:

    感谢您的答复。 是否有任何校准文件可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。 在实际使用中您不会注意到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fredrikgk:

    如果我们实际得到的设置和功率之间存在差距、我该如何提供功率表? 如果我要获得2dBm 的输出、我应该使用3dBm 功率设置?  这毫无意义。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、技术中存在容差、使得无法使所有单个器件达到完全相同的功率级别。 因此、如果您使用2dBm 输出功率设置、许多器件的平均输出功率应该接近2dBm、但单个器件的变化是一种分布、其标准偏差可能只有几个 dB。 所有低功耗 CMOS 无线电都是如此。  

    关键是这并不重要。 如果您的无线电实际输出2、3或4 dBm、您将不会看到应用的性能明显差异。  

    顺便说一下、输出功率将随电源电压、温度和射频通道而变化。  

    如果您需要输出功率的十进制精度、低成本、低功耗蓝牙器件可能不是正确的选择...