This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:时间同步

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1303658/cc2640r2f-time-synchronization

器件型号:CC2640R2F

您好!

我们有一个采用 CC2640R2F 的产品。

我们希望将 CC2640R2F 的 RTC 与 Android 智能手机的时钟同步。 我们需要的精度<= 1ms。

通过标准 Android 操作系统可以实现这一点吗?

如果需要、您能给我指出一个指南/文章/论坛、说明如何做到这一点吗? 

此致、

卡洛亚尔贝托·托赫勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carloalberto  Torghele  

    我希望你们做得好。 使用 BLE 堆栈时、BLE 连接间隔至少为7.5ms (因此延迟为7.5ms)、但是此连接事件是可预测的(您可以将连接事件配置为 每7.5ms 专门发生一次)。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2F 具有 UTC_CLOCK 库、您可以在此处找到该库、即 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03\source\ti\blestack\cc26xx\time。

    它可以正常工作、但您需要在首次连接时通过智能手机更新时钟值、在断电后接通电源并从关断模式唤醒。 您还可以在每次智能手机连接到 CC2640R2F 板时更新时钟值。  

    -克尔