This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:如何设置身份验证签名?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1302412/cc2640-how-to-set-authentication-signature

器件型号:CC2640

您好!

我发现在我们的 CC2640外设器件上操作码的身份验证签名是错误的。

如何将其设置为 True?

谢谢。

Calvin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    感谢您的联系。

    您使用的是什么 SDK 以及您参考的示例是什么?

    如果您可以分享更多关于为获得此结果而执行的步骤的信息、那将非常有帮助。

    我建议查看我们的用户指南: GATT 安全性。

    您是否在外设侧为您的特征启用了身份验证(GATT_PERIP_AUTHEN_READ)?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     在我们的产品中使用了 SDK 2.2.7和 GUSICESS_SENSOR 示例。

    建议的链接会有所帮助、我将测试读取/写入属性。

    如有必要、我将提出另一个问题。

    谢谢。

    卡尔文