This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:CC1354P10和 CC2674P10的固件兼容性

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1303827/cc2674p10-firmware-compatibility-for-the-cc1354p10-and-cc2674p10

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

您好、TI!!

基于 CC1354P10的固件(如 SDK 示例固件)在 CC2674P10上运行没有任何问题、对吗?

可以实现没有这两个按钮且 LaunchPad 上没有串行接口的全功能 BLE 应用、对吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    关于迁移、请访问(在 CC13x4或 CC26x4上运行软件示例—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.08.01文档)、具体来说是"将软件示例从 CC13x4迁移到 CC26x4"

    Unknown 说:
    如果没有两个按钮并且 Launch Pad 上没有串行接口、可以获得功能齐全的 BLE 应用程序、对吗?

    通过"两个按钮"、您可以指定哪些按钮? 您可以修改 BLE 的应用、以便在没有按钮(左/右按钮)的情况下启动、或使用 UART;但 UART 使用串行接口、因此我认为您可能需要保留串行接口。

    谢谢。
    A·F