This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:启用/禁用 cc2652R7系列中的调试端口

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1302964/cc2652r7-enable-disable-the-debug-port-in-cc2652r7-series

器件型号:CC2652R7

大家好、

如何在刷写 hex 文件后在运行时启用调试端口。  

此致、

Srinivas.v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    您能否说明您正在使用什么 SDK 以及要调试内容的更多详细信息?

    我建议查看以下指南: SDK 调试 和 CCS 调试

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是这种情况、请参阅此主题中的调试锁定:e2e.ti.com/.../cc2652r7-how-can-i-lock-jtag-permanently。 请注意、调试锁的操作在大多数情况下是不可逆的。

    Br、

    大卫。