This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:根据 FIFO 原理、绑定表不会被删除

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1302503/cc2651r3-bonding-table-is-not-deleting-according-to-the-fifo-principle

器件型号:CC2651R3

我们已将最大债券数设置为存储10并使用白名单。

重现错误的顺序:

通过 JTAG 闪存应用程序(因此会删除所有绑定)

对于11款智能手机、请执行以下操作:

 将 cc2651R3设置为可配对模式

 连接智能手机并配对

按预期工作

添加第11部电话后:

预期:第一部手机将从列表中删除、因此通过白名单重新连接失败。 第二部手机仍然可以通过白名单连接

报告:我们仍然能够通过白名单连接到第一部手机,但第二部已从绑定列表中删除。

我们以前进行过同样的测试、最多有21个键合(但由于文档中的注释、结果回退为10)、并且已经看到此行为:

电话17、19、21和23在白名单模式下重新连接配对后不可能直接连接(这就是我们将债券列表限制为10的原因)

  • 第22部电话之后:电话1-4通过测试、所有都可通过白名单连接
  • 第23部电话后:电话1-2进行了测试。 第一部手机被删除,第二部仍可通过白名单使用
  • 在第24个电话:电话1-8得到测试,删除在1, 3,5,6,7但不2 , 4,8
  • 在第25部电话之后:电话1-10已经过测试,在1、3、5、6、7、9、10而不是2、4、8上删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW:我们使用的是 SDK 6.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 作为快速健全性测试、您能否验证最新的 SDK 中是否观察到了这种行为? 在6.20之间的发行版中实施了几项配对和绑定的修复、因此如果可能、我想排除这些问题。 能否使用未修改的示例或仅在很少修改的情况下示例来重现此行为?

    此致、

    1月