This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:蓝牙论坛

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1302248/cc2651r3sipa-bluetooth-forum

器件型号:CC2651R3SIPA

哦,我的天啊。

您好、TI 专家。 很抱歉我的无知。 但"仅支持外设功能"究竟意味着什么? 在设计我的硬件时、从 ADC 开始的数据就绪这项硬件看起来像是一项外设功能。

似乎我需要重新设计我的电路板。 是真的吗?

为什么数据表没有将其指示为保留引脚、指示为"请勿连接"或类似的引脚? 这是一个完美的诱饵混乱。

如果我尝试逐个代码配置此引脚、会出现什么情况? 它会不起作用、还是会与某些东西发生冲突?

感谢您的支持。

迪戈·

劳斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    恐怕只有在如数据表中的表7-1中所述针对外设配置了该引脚、才能使用该引脚。
    配置设置为 GPIO 后、  IOCFG31.PORT_ID 在中、SIP 模块不支持表13-61。

    此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 FI、

    可以。 GPIO_31在配置为输入时并非正常。 我需要固定隔离 TDI (JTAG)信号(无用)、以接收来自外部 ADC 的标志。 好的第一个版本总是有这种耗时的事件。


    此致、

    迭戈