This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2563770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1299585/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

嗨、大家好、您有 SimpleLink 应用程序以外的其他手机终端应用程序吗? 谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    感谢您与我们联系。 您能否分享您正在寻找的特定终端功能?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我直接连接到 MCU UART 时、我可以输入以下格式。 我想通过蓝牙终端手机和 PC 看到相同的内容。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    您能否进一步说明您是如何在 PuTTY 终端上显示以下格式的、以便我进一步了解您希望在电话终端应用中看到哪些功能?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、在我将 PC 的 Putty 连接到设备的串行端口时、MCU 将提供这种数据格式的数据。 5或6年前、我可以使用添加到器件中的任何蓝牙模块、并且可以通过蓝牙超级终端 PC 和手机看到相同的数据格式。 我希望 CC2340R5具有相同的功能、但除了 提供第一张图片中所示原始信息的 SimpleLink 应用程序之外、我看不到其他内容。 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    感谢您的澄清! SimpleLink Connect 应用程序目前没有任何能够显示您请求的数据格式的移动终端视图、但这绝对是我可以向 团队推荐的一个有用功能。 目前、我可以推荐另一个第三方选项 、该选项可以在移动应用程序视图中显示您正在查找的数据格式。  

    我的建议是 Google Play 商店的串行蓝牙终端应用程序。  

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke!