This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在 CC2340R5上实现电池监控服务

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1299290/cc2340r5-how-to-implement-battery-monitor-service-on-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

您好专家。

我想使用 basic_BLE 示例实现电池监控器。

它可以在 basic_ble.syscfg 中添加功能、但缺少说明。  

请建议如何激活电池监控功能并将数据传输到电池配置文件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 要澄清一点、您希望在 based_ble 应用程序上实现电池服务应用程序行为、是否正确? 您能否共享您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan.

    我正在使用 simplelink_lowpower_f3_SDK_7_20_01_10 SDK。

    我目前正在 basic_ble 应用程序中实现它、但最终将在 basic_ble_load_onchip 上实现它。

    我检查了电池监测器是否已添加到 basic_ble.syscfg。 但由于缺乏解释、我不能使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!

    关于驱动程序的使用、您可以在 \source\ti\drivers\BatteryMonitor.h 文件。

    实施电池监测器后、您需要创建服装配置文件来显示电池状态。 我们针对 cc2340R5的自定义配置文件实验室很快就会推出。 同时、要创建 自定义配置文件 、您可以检查如何创建配置文件、并参考温度、血糖和 simplegatt 配置文件。 您需要创建配置文件文件并将其保存在"common - Profiles"文件夹中。 然后、在应用程序中创建一个新文件-该配置文件包含一个启动函数、用于初始化和添加新服务。 该函数也必须在 app_main.c 上启动(例如、请参阅 SimpleGatt_start ()))

    请告诉我这是否有帮助。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    感谢您的回复。

    我希望您提供更详细的说明或示例源。

    请帮帮我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、您好!

    您可以找到有关 SDK 内不同驱动程序函数的更详细说明: /docs/drivers/doxygen/html/_battery_monitor_8h.html

    此处还提供了两个简短示例:"注册高阈值通知"和"在回调中注册范围阈值通知并重新注册"。

    至于配置文件、您必须对其进行开发。 但是、正如我提到过的、我们针对 CC2340R5的自定义配置文件实验室很快就会上市、与此同时、您可以使用现有的配置文件作为参考。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    谢谢你的建议。  

    我再试一次。