This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7中的低功耗模式

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1300842/cc2652r7-low-power-consumption-mode-in-cc2652r7

器件型号:CC2652R7

您好!

SDK 使用:  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码:  simple_peripheral_lp_CC2652r7_tirtos7_ticlang

我们使用 CC2652R7作为外设、

1) 1)您能否告诉我们 CC2652R7的最低功耗模式  

2) 2)请告知我们从 simple_peripheral 应用切换到相应的低功耗模式的示例代码。  

3)还请告诉我们如何从相应的 低功耗模式中唤醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您提供的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan,

    为了同时回答第一个和第三个问题、CC2652R7器件的最低功耗模式将是在器件完全关闭且 I/O 使用它们在关断之前的任何值锁存时的"关断"模式。 在该模式下、 在定义为从 SHUTDOWN 引脚唤醒的任何 I/O 引脚上进行状态更改会唤醒器件并充当复位触发器。 要了解有关"关断"模式和其他电源模式的更多详细信息、我建议您查看 CC2652R7 SimpleLink 多协议2.4GHz 无线 MCU 数据表"电源管理"部分的"电源模式"表。 在此数据表中、您还可以 在功耗-电源模式 部分中找到每种模式下的功耗具体值。  

    关于第二个问题、请查看 SimpleLink MCU SDK 用户指南中的电源管理部分 、了解切换到不同功耗模式的示例代码。 您还可以在 此处的 tidriver API 文档中找到对电源驱动器的引用。  

    谢谢。

    卢克