This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:断电后的唤醒时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1299595/cc2541-wakeup-time-after-power-down

器件型号:CC2541

8051内核可用于命令、即 MCU 复位/关断、需要多长时间? 这是与 CC2340Rx -表8.18.2 "唤醒时序"进行比较的结果。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    可在 CC2541数据表中找到此类信息。 可以在 TI.com 上的产品文件夹中找到 TI 产品的数据表。 对于 CC2541、直接链接为: https://www.ti.com/product/CC2541 为方便起见、我已粘贴以下相关部分:

    此致、

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是不同功耗模式之间的时序、而不是复位后的时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    在器件的额定值和特性范围内、数据表中提供了相应数据。 遗憾的是、看起来当时(大约2011年)未指定重置为活动计时。 为了再次确保、我返回并查看了历史特征数据、并且在原始数据中没有关于重置活动时间的规格。 我查看了此系列中的其他器件、但它们也不包含此数据。  

    Br、

    杰克