This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:我已将该板连接到我的嵌套。 我有办法让它通知我吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, SYSCONFIG, CC2674R10, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1288263/cc2652r7-i-got-the-board-to-connect-to-my-nest-i-there-a-way-to-make-it-so-that-it-will-notify-me

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2674R10、LAUNCHCC3235MOD

我正在尝试创建一个接受输入、然后通知用户的器件。 例如、借助锁应用程序、它可以在锁打开和关闭时通知我的手机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道,我知道。" 我想它以前是有效的,但现在不是。  我将 GPIO 信息放在了 AppTaskMain 中。 这就是 enableInt、回调和 config 所在的位置。 它们所调用的函数不在该范围内。 我没有改变任何其他东西。 不知道是否应该从头开始修改 syscfg 和 apptask.cpp。 非常感谢您的帮助。 这确实意味着很多。 我不想让你认为它失去了我,你和另一个个人是一个巨大的帮助。 非常感谢。

    非常感谢。

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果尝试将此连接到传感器中以便在我的外部设备拾取某些内容或删除大量内容并在不使用所有锁定代码的情况下启动、那么会更容易吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要获取现有应用程序(即锁定应用程序)、删除不再需要的功能、并添加您需要的功能。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、这是否允许我向用户发送通知? 或者我必须起诉消防站吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我怎么会改变它从被识别为一个锁在谷歌家?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须执行几项工程更改才能更改器件配置并启用绑定。  我已经在 今年早些时候在 E2E 上提供的项目迁移(光到开关)中概述了其中一些障碍。  如果后续问题在此 E2E 帖子的原始问题之外、请查看并考虑开始新的 E2E 主题

    Unknown 说:
    我正在尝试创建一个接受输入的设备、然后通知用户。 例如,通过锁应用程序,它可以在锁打开和关闭时通知我的手机。

    此致、
    瑞安