This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:连接时出现 SEGGER J-Link 错误:支持休眠模式

Guru**** 2584245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1298514/cc2340r5-segger-j-link-error-when-connecting-support-of-dormant-mode

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SEGGER

为什么某些 Segger J-Link 接口、尤其是较旧的接口、无法连接到 CC2340R5、并指示所谓"不支持休眠模式处理"的错误。 有没有任何文档可以用于了解有关此模式的更多信息? 我们是否提供任何权变措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio Cacula:

    我希望你们做得好。 我 应该能够在周五给您提供更多信息。 为了更好地帮助您解决问题、您可以说明哪些焊料 Segger J-Link 接口出现故障(图像和屏幕截图会很有帮助)。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTrace 3.2版本、2013年版本。 较新的型号不会出现此问题。 我正在尝试详细了解休眠模式以及它为何会成为 CC2340的一项功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenio Cacula:

    我们知道一些较旧的 Segger J-Link 调试探针无法与 CC2340R5一起使用、该问题似乎是由于这些探针无法进行更新所致。 我建议访问/参考 Segger 论坛上的类似问题([已解决]如何在 JLINK Commander - J-Link/Flasher Related - SEGGER - Forum 中将休眠操作模式从 JTAG 切换到 SWD)。 TI 不控制 Segger 探头中的固件、您可能会将此问题转给 Segger。

    谢谢。
    A·F