主题中讨论的其他器件:CC2340R5
我们要将 CC2340R5板用作继电器节点、其中该板作为外设连接到手机、并作为客户端连接到另一个板。 在这样做的过程中、我们主要面临以下问题:
当我们将该板设置为外设+中央模式时、如果我们首次将该板用作中央板、则其扫描结果将返回许多结果、然后我们要连接的器件在一次尝试后便可实现连接。 但是、当我们在手机的外设模式下首次连接电路板后尝试执行相同操作时、不仅扫描结果的数量减少了(在相同环境中)、而且我们需要连接的器件在首次尝试时也未连接。 连接到该器件需要2-3次尝试。
2.我们实施读写功能时、在中央模式下、可以正常工作 但是、当我们尝试从主板执行客户端写入时、当同一主板上的服务器获得写入时、始终会导致超时。 我试图找到并理解事件处理程序、但无法正确区分处理程序与服务器或客户端相关、以及处理程序中的哪种情况。
您能建议如何处理电路板多角色设置中的所有这些问题吗?