This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:用于发送和接收数据的低级 PHY 层访问

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1297853/cc2652p7-low-level-phy-layer-access-to-transmit-and-receive-data

器件型号:CC2652P7

您好!

我有一个采用 CC2652P7芯片设计的定制电路板。

其中一个芯片(主器件)通过 SPI 接口连接到多个芯片(从器件)。

我需要访问 PHY 层(蓝牙无线电)、以便可以在其上面构建自定义 MAC 层来管理无线电传输/接收。

(1)我应该如何开始使用它?

(2)如何使用 TI 的 BT 堆栈并旁路标准 MAC 层来使用定制的 MAC 层?

谢谢

卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    我建议您评估 rfDiagnostics 以及其他 Prop 射频示例、以便获得有关使用 AT 命令访问 BLE PHY 的帮助。  使用 UART、默认情况下不包含 BLE PHY、因此您需要相应地修改 SPI 用法和 BLE 功能的示例。  但是、它应该是您尝试实现的目标的良好起点。

    此致、
    瑞安