This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:用于引导加载程序的 UART0引脚

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, CC2538, SYSCONFIG, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1295032/cc2652psip-uart0-pins-for-bootloader

器件型号:CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件: CC2538SysConfigCC2652PCC1352P

您好!

Bootloader 为 UART0分配 CC2652PSIP 芯片的哪些引脚:DIO2、DIO3或 DIO12、DIO13?

以下文档"CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU"和"CC2538/CC26x0/CC26x2串行引导加载程序接口"仅包含适用于 CC26X2R 的信息。

谢谢。

亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    希望你好。 查看 表2-8上的串行引导 加载程序接口文档、可以看到引导加载程序将用于我们器件的一些引脚、但您注意到它没有明确说明 CC2652PSIP 使用的引脚。 观察 SysConfig、引脚似乎是 DIO12/13 (我们可以使用 XDS 引脚结合调试器来测试 ROM 引导加载程序)。

     

    根据、CC2652P 器件与 CC1352P 器件引脚兼容/相同 开发

    希望这些信息对您有所帮助!

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex F:

    感谢您的快速响应。 我提出问题的原因是、当带有 CC2652PSIP 的电路板通过微型引脚 DIO12和 DIO13连接到 PC 时、我感到惊讶、因为我可以使用软件"SmartRF Flash Programmer 2"运行所有引导加载程序函数、但令人惊讶的是: 使用2针 cJTAG (不是 UART0)!

    根据文档说明、引导加载程序只分配和使用 UART0和 SSI0。  cJTAG 是否 也由引导加载程序分配至引脚 DIO12和 DIO13? 是不是一个没有文档记录的新开发? TI 是否有相关的文档?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex S:

    查看数据表、其中似乎有一部分答案在这里:

    默认为 cJTAG、这就是您所注意到的!  

    cJTAG 可以使用的两个引脚可能是引脚34/35、但我需要与团队确认这一点。  

    如果您对 CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册(修订版 F)(TI.com)感兴趣、TRM 还提供了有关 cJTAG 操作的更多信息。在这个情况下、JTAG 对于 ICEPick 过程仍然很重要。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex F:

    我只能说、CC2652PSIP 的引导加载程序将 cJTAG 分配给 DIO12和 DIO13。 CC2652PSIP 基于 ROM 的引导加载程序可以与以下三个外设(不是两个)通信:UART0、SSI0和 cJTAG。   

    我注意到、CC2552PSIP 的封装与两个相同的芯片 CC2652P 和 CC1352P 不同。  

    谢谢。

    A·S·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex S:

    如果要专门针对 ROM 引导加载程序、则需要使用 DIO12/DIO13、即 CC2652PSIP 器件上的引脚30/31。

    两个 cJTAG 引脚是 JTAG_TMSC 和 JTAG_TCKC、它们是 CC2652PSIP 器件上的引脚34/35、这些引脚用于调试选项。  

    从用户角度来看、CC2652PSIP 的引脚排列可能与 CC2652P 略有不同。  

    SmartRF Flash Programmer 2可用于通过调试和串行接口对闪存进行编程。 您应该能够使用闪存编程器来检查引导加载程序引脚或 cJTAG 引脚处于活动状态的位置。 例如、如果您没有连接 cJTAG、闪存编程器将尝试使用引导加载程序引脚;您应该能够通过使用相同硬件配置调试 CCS 示例来确认 cJTAG 是否处于活动状态。  

    谢谢。
    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。