This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:TI-RTOS7的 UIA 替代产品

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1297088/launchxl-cc26x2r1-uia-alternatives-for-ti-rtos7

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!  

我们想要调查我们的应用程序中出现的一些计时问题、该应用程序集成了第三方库。 初始计划是通过 UIA 使用 CCS 中提供的 RTOS/系统分析器工具。  

但是、在检查如何启用 UIA 后、我们意识到 TI-RTOS7可能不支持该功能。 检查该论坛、已通过以下主题确认这一点:  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1175670/lp-cc1352p7-uia-and-syscfg

是否有适用于 TI-RTOS7的替代产品、这些产品具有类似的分析和绘图功能、例如执行分析?  

以下产品正在使用中:

- SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK 7.10.0.98

- SysConfig 1.15.0

谢谢、此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    很遗憾、CCS 中没有开箱即用的任何内容。 我们正在考虑将来通过 FreeRTOS 添加此类分析工具、但不针对 TI-RTOS7添加此类工具。

    坦斯克