This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651P3:具有计时器唤醒功能的电源关断

Guru**** 2509615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1295096/lp-cc2651p3-power-shutdown-with-timer-wake-up

器件型号:LP-CC2651P3

您好!

我正在 测试 gpioshutdown 示例、可以  使用按钮唤醒我的器件。 但我对该示例有一些问题、想让专家澄清。

1.我尝试修改了 函数 Power_SHUTDOWN (05000)的 shutdownTime;并且我希望器件在5秒后唤醒、器件关闭。 但它不 起作用。  

CC2651是否支持此参数? 如果不是、哪个具有 BLE 的型号支持该功能?

2.是否有其他方法可以使用计时器从关断模式唤醒器件?

3.从 Power_SHUTDOWN ()的第一个参数中看,shutdownstate 的列表在哪里? 如果我修改此 参数有什么影响?