This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R BLE 扫描问题

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1284798/cc2652r-cc2652r-ble-scan-issue

器件型号:CC2652R

嗨、大家好!

这是我们在这个论坛上与 Clement 讨论的后续行动。

我们需要采取后续行动
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1259916/cc2652r-continuous-ble-scan-gives-corrupted-scan-results

以下是问题说明:

当我们使用 TI 芯片组执行连续扫描时、该操作会在一段时间后发送损坏的字节。 我们与 TI 讨论了这个问题、他们得以重现。 我们已经实施了一些权变措施、但需要确定根本原因。

一种潜在的解决方案是在 UART 缓冲区已满时丢弃数据包、这可能有助于防止损坏。 我们在开发板上测试了此更改、但问题仍然存在。

我们需要关于这个问题的帮助。 欢迎提出任何建议。

谢谢你。

谢尔盖·库利科夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们已经用您的 DFF 文件进行了测试,但我们仍然遇到 UART 上出现垃圾位的问题。 我们正在寻求有关如何防止 UART 通信中数据损坏的指导。 请务必注意、我们无法控制接入点周围的标签。 我们的首选解决方案是使该电流解决方案有效运行。 能否提供有关如何在 UART 级别实施流控制以避免过度泛洪和潜在崩溃的指南? 非常感谢您提供任何见解或建议。

    "首先、您可以考虑在 UART 级别实施某种流控制、从而避免 UART 过度泛洪(导致崩溃)。 注意:这是以可能丢弃一些数据包为代价的。 我建议在文件中实现此目的、 \SOURCE\ti\ble5stack\NPI\NPI\NPI_task.c src 请参阅我在我身边执行此操作的方式(未经过全面测试、仅供您参考) /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/npi_5F00_task.diff "

    谢谢

    Se

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    我们一直在运行一些测试、我想看看对随附图像所做的更改是否会有所帮助。

    请注意、使用的波特率为230400。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/host_5F00_test_5F00_src_5F00_CC26X2R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos7_5F00_ticlang_5F00_230400.hex

    期待您的反馈、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clement。 请共享差异文件。 我们的主机处理器仅支持  460800.我们希望根据您的更改再次构建以进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clement。

    我一直在开发板上运行该图像来测试稳定性。

    我有一个简短的问题:我使用 Period=0,Duration=100,NRecords=0的 Scan_Enable 命令。 但扫描间隔长于1秒。 这是正常的吗? 是否应严格限制为1秒?  我正在使用周围的~6900 BLE 外设进行测试。   

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享差异文件。 我们的主机处理器仅支持  460800.我们希望根据您的更改再次构建以进行测试。  [/报价]

    我恐怕这暂时是不可能的。

    我使用 Scan_Enable Period=0,Duration=100,NRecords=0的 GRecords 命令。 但扫描间隔长于1秒。 这是正常的吗? 是否应严格限制为1秒?

    我可以询问 GapScan_setPhyParams 设置的扫描间隔值吗?

    要清除,您调用的命令将系统设置为扫描1s。但是,您未在此处设置扫描间隔。

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的快速回答。  至于 GapScan_setPhyParams、我们使用扫描间隔=400、扫描窗口=300。

    我们期望扫描持续时间为1秒(我在消息中错误地提及了扫描间隔)、但它会持续1秒以上。  

    可能是什么原因?  

    谢谢。

    谢尔吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一位重要客户遇到此扫描问题。 我们需要在未来两周内解决这一问题。 理想情况下、如果您能够在本周或下周早些时候提供 SDK 或补丁、那将非常感谢。 您上次共享一个补丁时、它无法正常工作。 然而,这次谢尔盖已经测试了它,它看起来很有希望在24小时内。 您能建议如何协助我们解决这一问题吗? 我们需要进行一些固件更改、特别是与 GPIO 和波特率相关的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到图像如您所期望的一样工作。

    为了构建本主题中提供的映像而实现的更改将合并到即将推出的 SDK 中。 目前、定位未经过全面测试、未完全集成、因此不适合生产。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clement 更新。 您能告诉我们 SDK 发布时间表吗? 我们需要更新客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 发布的确切日期尚不清楚。 根据我的信息、它应该会在2024年第一季度发布。 [由 Clement 编辑]

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据刚才获得的信息编辑了我之前的答案。

    对给您带来的不便深表歉意。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    感谢您的更新。 我们已经等不及明年来修复客户的错误了。 我们处理这个问题已有一年多了、这些天它越来越受到关注。 请共享补丁文件或预发布版本。 我们将在正式发布之前进行一些测试。

    谢谢。

    SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 特, 我们广泛地测试了您的二进制文件。

    它看起来比以前更好、但我们仍然看到问题。 问题未完全解决。

    当我们有6000个 BLE 标签(Adv 间隔~ 2s)、以75%的占空比(间隔 400ms 窗口300ms )进行扫描时、看起来可以。

    当我们增加到95%占空比(间隔100ms、窗口95ms)时、它会在20秒内崩溃。

    可以建议这一点。