This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:编程失败

Guru**** 2897400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1294789/cc2650-programming-failure

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我在我们的生产线上、负责生产我们的新产品。

我有2个器件无法编程(通过 dslite 和 UNIFLASH)。

我收到以下错误:

[错误] Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:等待目标闪存加载程序执行命令超时! (块0)

当尝试 Flash Programmer 2时、似乎可以、但程序未真正加载。

请辅助 t

谢谢。

伊泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    感谢您与我们联系。 很抱歉您在量产线上遇到此类问题。

    我之前发现过此问题、它是由 XDS110与主机之间的 USB 连接出现故障引起的。

    为了帮助缩小可能的根本原因、我想请您做以下事情吗?

    -您可以尝试对设备执行批量擦除吗? (即使闪存为空)

    -您可以尝试用另一台计算机来刷写设备吗?

    -您可以尝试将设备与 SmartRF Studio 连接吗?

    -您可以尝试降低 JTAG 速度吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、它是电池问题。

    电池连接不好。 解决这个问题后、编程运行良好。

    非常感谢。

    谢谢。

    伊泰