This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:微波同轴连接器 Murata MM5829-2700的替代器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1295003/cc2640r2f-alternate-part-for-microwave-coaxial-connector-murata-mm5829-2700

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2

我正在尝试将 JSC 插座连接器添加到定制的电路板设计中。

LAUNCHXL-CC2640R2 PC 板使用 Murata MM5829-2700器件。

但是、此器件已停产。

您能推荐几个替代制造商/器件吗?

此外、您能否告诉我 FCC 认证是否需要直接连接、或者是否可以仅通过最终天线设计进行认证?

此致、

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    我已要求 Murata 提供有关此连接器的合适替换件的进一步信息、以防您需要相同的薄型连接器。  

    如果您的空间没有那么受限、您可以探索使用更大 U 的可行性。 用于此任务的 FL 插座、在 LP-CC2651P3等其他电路板中使用 (查看其页面上的设计文件)。 最终、您可以简单地使用 LP-EM-CC1354P10-1等多个其他电路板中使用的大得多的 SMA 插座

    认证要求进行传导测量和辐射测量、因此必须安装连接器/插座。 此类器件可从最终产品中移除、以节省 BOM 成本。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔