This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:用于音频和低速率数据传输的建议器件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2651R3, CC2340R5, LAUNCHXL-CC26X2R1, LP-EM-CC2340R5
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1293928/cc2651r3-suggested-parts-for-audio-and-low-rate-data-transmission

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2642RCC2340R5LAUNCHXL-CC26X2R1LP-EM-CC2340R5

我的应用需要向蓝牙耳机/耳塞发送音频、并向另一个设备发送低数据速率信号。  我不知道一个器件可以同时执行两个任务、或者是否需要两个单元。  该器件中包含另一个 TM4C MCU、因此不需要该 MCU 的 I/O 之外的其他外设。

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    感谢您与我们联系。

    假设您要使用低功耗蓝牙传输音频数据、我建议查看 CC2642R、CC2651R3和 CC2340R5。 所有这些器件都能够通过低功耗蓝牙传输音频数据、但在音频采样和压缩方面、它们具有不同的功能。

    -如果需要积极的音频压缩(例如 Opus)、则建议使用 CC2642R

    -如果需要通过 I2S 进行音频采样,我建议利用 CC2642R 或 CC2651R3

    -如果该设备用于传输已经压缩的音频,则应考虑 CC2340R5

    为评估 CC2642R 或 CC2651R3、我建议利用 LAUNCHXL-CC26X2R1和以下音频示例 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFfZCYCdhZoqa2UTNzEQxg__com.ti.SIMPLELINK_AUDIO_PLUGIN__RW99gST__LATEST

    为了评估 CC2340R5、我建议利用 LP-EM-CC2340R5、 UART/BLE 示例 和 这些实验

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!