This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:5xD CTS/RTS 引脚

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1290962/cc2640-5xd-cts-rts-pin

器件型号:CC2640

您好、专家:

我们是否在 CC2640 5XD 版本中支持 RTS/CTS? 我发现  CC2640R2DK_5XD.h 中的 UART_RTS/CTS 引脚是未分配的。  

我可以设置哪个 IOID?

/* UART 板*/
#define CC2640R2DK_5XD _UART_RX IOID_1 /* P1.7 */
#define CC2640R2DK_5XD _UART_TX IOID_0 /* P1.9 */
#define CC2640R2DK_5XD_UART_CTS PIN_未 分配
#define CC2640R2DK_5XD _UART_RTS PIN_UNASSIGN

此致、

Seamus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seamus:

    CC26xx 上的数字引脚多路复用器非常灵活。

    器件上的任何可用 GPIO 都可以分配给 CTS 或 RTS。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的帮助!