This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何进入低功耗模式?

Guru**** 2761715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ENERGYTRACE, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1288748/cc2340r5-how-to-enter-low-power-mode

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACELP-XDS110ET

您好!  

我在 项目"basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang"中使用最新的 SDK 7.20.00.09。

现在可以进入低功耗模式吗?  

以及在哪里可以找到合适的示例和说明。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 用户指南中的"电源管理"部分。 关于示例、 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 中的所有示例 都会在没有任务运行时将 CC23xx 置于待机模式。

    另一方面、如果您希望将器件的电流消耗保持在较低的水平、我还建议使用更大的广播间隔、仅在有限的时间段内进行广播、并停用所有外设(LED、GPIO、UART 等)。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我有测试结果和测试步骤。

    你能帮我确定我错过的问题在哪里。

    功耗仍然非常高。

    步骤1. 导入清理工程"basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang"

    步骤2. 将广播间隔配置为5s

    第3步。 禁用 UART 调试。

    测试结果如下:

    CC2340似乎只进入空闲模式而不是待机模式。

    (与 e2e.ti.com/.../cc2340r5-the-sample-code-power-does-not-go-into-standby-mode 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    请确保您在运行 EnergyTrace 时未处于调试模式,只需刷写设备并在之后运行 EnergyTrace 即可。

    是否已尝试禁用显示模块?

    在 based_ble.syscfg - RF 堆栈- BLE -高级设置(配置扩展设置)内、选择"禁用显示模块"。

    如果您已将器件配置为"外设"、则应该能够看到类似以下内容的广播事件:

    请让我知道情况如何。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@David、

    我已 选择"禁用显示模块"、但没有任何变化。

    下图是 ADV 事件的当前峰值。

    Zoon in 会得到与你相同的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    您是否使用定制电路板? 这种行为在 TI LaunchPad 上是否相同?

    请确认您没有在调试模式下运行。

    您能否在刷写以下图像(具有5sec Adv 间隔的 basic_ble 项目)后尝试使用 EnergyTrace、以确保问题不是来自软件侧? 在此配置下、您应该得到大约0.0035 mA 的功耗。

     e2e.ti.com/.../basic_5F00_ble_5F00_adv_5F00_connectable_5F00_legacy.hex                                                   

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我使用的是 TI Launchpad "LP-XDS110ET"+"LP-EM-CC2340R5"

    是的、我未处于调试模式。

    下图是您给出的图像的测试结果。

    您能帮助我们验证以下 FW、  

    https://drive.google.com/file/d/1EPTTVGhypl1Pb7lKu3YK96pF2AXTd5wh/view?usp=drive_link

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我无法访问驱动器文件夹。

    您能否尝试在此处将您已修改的 basic_ble 代码作为附件进行共享?

    尽管我共享的.hex 文件给了我非常不同的平均电流消耗量。

    请允许我多花一天时间来查看此内容。

    您是否尝试过使用不同的电路板? 您是否有同样的问题?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    导入示例代码后、仅限我更改

    1.广播间隔  

    2.删除显示

    3.在预定义中添加 Display_disable_all

    我有一些疑问、 早期版本 cc2340r5的电源控制是否有这个问题?

    版本:E1、LP-EM-CC2340R5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我借用了新的 CC2340R5 LaunchPad 修订版 我们的供应商 E3。

    在对相同的项目代码进行编程之后。

    电源控制效果非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    是的、这是有道理的。

    请继续使用最新版本进行工作。

    此致、

    大卫。