This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:用于消费类器件的蓝牙芯片

Guru**** 2585945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2652PSIP, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1288319/cc2651r3sipa-bluetooth-chip-for-consumer-device

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2652PSIPCC2340R5、CC2340R2


希望清除有关 TI 蓝牙器件的一些信息:

  1. 蓝牙模块是否有仿真器可帮助加快蓝牙芯片的软件开发?

 

  1. TI 蓝牙模块使用的专有软件是仅与 TI 微控制器兼容、还是仅可与 NXP、Analog 等几乎任何微控制器配合使用?

 

  1. 我正在寻找一个可添加到器件中的低成本、低功耗且经过认证的蓝牙模块。 我发现的唯一经过认证的蓝牙模块是 CC2651R3SIPA 或 CC2652PSIP、它们没有天线、远超我的价格、我正在寻找低于2美元、理想值低于1美元的器件。 您可以提出建议吗?

 

  1. 如果我必须添加自己的 PCB 天线、这是否意味着我必须重新认证蓝牙系统? 如果是、经过认证的模块有什么好处? 该认证模块有什么优势?

 

  1. 在哪里可以找到蓝牙模块的参考 PCB 天线设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系以及您对我们的产品感兴趣。

    Unknown 说:
    是否有蓝牙模块仿真器可以帮助加快蓝牙芯片的软件开发?

    恐怕我们不会提供这样的模拟器。

    TI 蓝牙模块是使用仅与 TI 微控制器兼容的专有软件还是仅可与 NXP、Analog 等任何微控制器配合使用?

    TI 低功耗蓝牙器件可利用 SimpleLink SDK 进行编程。 与其他供应商没有代码兼容性、但 TI 提供项目示例、用户指南和培训来帮助您开始开发。 我建议访问 dev.ti.com 以访问特定于每个器件的资源。

    Unknown 说:
    如果我必须添加自己的 PCB 天线、这是否意味着我必须重新认证蓝牙系统? 如果是、经过认证的模块有什么好处? 认证模块的优势是什么?

    不一定。 假设您遵循 TI 的集成指南、您就应该没问题。 最后、您的蓝牙资格认证顾问(BQC)将帮助您评估此问题。 我还建议查看 https://www.ti.com/ble-qualification、

    Unknown 说:
    在哪里可以找到蓝牙模块的参考 PCB 天线设计?

    我建议您参考 LP-CC2652PSIP 设计文件的硬件设计。 此外、我建议查看 https://www.ti.com/lit/swra640https://www.ti.com/lit/swra117

    要完成该操作、您可以在此处申请设计审查: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    我 希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说:
    "TI 低功耗蓝牙器件可利用 SimpleLink SDK 进行编程。 与其他供应商没有代码兼容性、但 TI 提供项目示例、用户指南和培训来帮助您开始开发。 我建议访问 dev.ti.com 以访问特定于每个器件的资源。"

    为了说明这一点、当您说与其他供应商没有代码兼容性时、这是否意味着仅用于编程或通用? 也就是说、可以配合模拟微控制器、onsemi 微控制器、NXP 芯片等、使用 TI 的蓝牙芯片吗?

    我已经下载了 您建议的第三方模块页面、因此我拥有所需的内容、但又要重新下载该页面、它对我来说无效:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "TI 低功耗蓝牙器件可利用 SimpleLink SDK 进行编程。 与其他供应商没有代码兼容性、但 TI 提供项目示例、用户指南和培训来帮助您开始开发。 我建议访问 dev.ti.com 以访问特定于每个器件的资源。"

    为了说明这一点、当您说与其他供应商没有代码兼容性时、这是否意味着仅用于编程或通用? 也就是说、可以配合模拟微控制器、onsemi 微控制器、NXP 芯片等、使用 TI 的蓝牙芯片吗?

    [/报价]

    我的意思是、您不能直接将代码从供应商 XYZ 移植到 CC2xxx 器件。 这绝对需要一些迁移步骤。

    但是、在将 CC2xxx 与其他供应商的 MCU 或处理器配合使用时不存在任何问题。 CC2xxx 至少具有 SPI、UART 和 I2C 连接(当然可以与其他供应商的连接)。 此外、TI 提供的示例工程包括可由蓝牙定义的 HCI 命令连接的"host_test"工程。

    我希望这将有所帮助、

    此致、