This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:将文件存储在 CC2538微控制器中

Guru**** 2906830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287557/cc2538-store-file-in-cc2538-microcontroller

器件型号:CC2538

您好、团队成员:

我是否可以在 CC2538微控制器定制板中创建和存储文件?

如何实现这一点?  实际上、我们将 contiki OS 与这些 CC2538电路板一同使用。

此致、
Kamalesh。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamalesh、

    由于您正在使用此第三方解决方案、请联系 Contiki-NG 社区。  凭借512KB 的可用闪存、应该可以在链接器配置中分配闪存区域以存储文件、然后通过闪存读取/写入命令访问该文件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    实际上、我必须将一个 文件(file - a)保存在微控制器中。 然后、将另一个程序刷写到该板中、即(file-B)。  

    在闪存的程序中、我有一个函数调用从 file-A 获取信息、还必须从 file-B 到 file-A 执行写入操作。

    有可能吗?

    此致、

    Kamalesh。 C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能实现的。  您可以 从 cc2538_fund_firmware_1_0_0\bsp\srf06eb_cc2538\examples\sdcard参考 Micro SD 卡读取器示例、以获取单独器件上的文件管理参考。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为 SmartRF06板提供了 Micro SD 读卡器示例。 此电路板包含 SD 卡。 但是、我们使用的是包含 CC2538的定制电路板、不含 SD 卡。
    这个例子还适合我吗? 如何做到这一点?

    此致、
    Kamalesh。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并不是说您将能够直接使用此示例。  由于 TI 不提供直接适用于您需求的示例、因此我将为您提供闪存和 SPI (如果适用于您的系统)的使用/操作参考。  否则、您可使用 CC2538获得所需的功能、但您需要独立开发此应用或查找第三方资源来提供帮助。

    此致、
    瑞安