This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7将不起作用。

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, SYSCONFIG, UNIFLASH, LP-CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287892/cc2652r7-cc2652r7-will-not-work

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

此电路板有很多问题。 我已经在多个示例上多次遵循了 TI 的说明。 我在 Tis 板上遵循了谷歌示例。 我有两个 Tis 发射垫,因为第一个不会工作,谷歌推荐这一个。 我根本不能让两者都工作。 所有 Tis 示例在一个示例上都具有针对 syscong 1.15的旧程序、而在另一个示例上则是1.17的旧程序。 我已经尝试联系他们,但他们拒绝帮助我,他们只是说来,并在这里张贴。 我是这样的。 但如果这不起作用,我只会换公司.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey Ross:

    希望你好。 为了更好地了解您的问题和情况、您可以包含以下内容:SDK 版本、CCS 版本和经过测试的示例代码(来自 SDK)。 第一个不能正常工作的 LaunchPad 是否也是 CC2652R7? 我们面向 CC2652R7的最新 SDK 为"7.10.01.24" SDK (此处链接)。 您还能简要说明一下您在 CC2652R7上的目标吗?  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 SDK 是 v7.10.10.24、我的 CCS 是 v12.04.0、我拥有的示例代码是来自 TI GitHub 的 connectedhomeip。 我的第一个 LaunchPad 是 CC3235MOD。 但它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corey:

    您是否能够提供之前 Google 咨询中的链接以了解更多详细信息?  请回答以下问题、以便我进一步了解您当前的情况:

    准确问题的屏幕截图或日志对于进一步确定问题非常有用。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时在尝试建立锁定。 它说它正在编译、但它始终在这里停止。 我使用 Uniflash 对其进行编程。 我已经汇编了从连接多梅普和事项 git ,但没有工作。 我已经尝试做照明应用程序,但它不会编译从任何来源。 我相信所有的期望都在那里。 我还尝试了使用 SysConfig 1.15和1.16。 我未对提供的任何代码进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用附加的 CHIP-LP_CC2652R7-lighting-example-bim.hex 图像?  这将确定硬件是否足够。  您应该能够观察到 BTN-1在 LP-CC2652R7上点亮红色 LED、BTN-2在不需要连接到 Matter 结构的情况下将其关闭。  UART 输出应如下所示:

    OpenThread started: OK
    Setting OpenThread device type to MINIMAL END DEVICE
    Initialize Server
    Server initializing...
    Initializing FabricTable from persistent storage
    Last Known Good Time: 2023-10-04T14:30:07
    AccessControl: initializing
    Examples::AccessControlDelegate::Init
    AccessControl: setting
    DefaultAclStorage: initializing
    DefaultAclStorage: 0 entries loaded
    UDP::Init bind&listen port=5540
    UDP::Init bound to port=5540
    BLEBase::Init - setting/overriding transport
    TransportMgr initialized
    Using Thread extended MAC for hostname.
    Using ZAP configuration...
    Failed to read stored attribute (0, 0x0000_0028, 0x0000_0005: a0
    Failed to read stored attribute (0, 0x0000_0028, 0x0000_0010: a0
    Failed to read stored attribute (0, 0x0000_002C, 0x0000_0000: a0
    Failed to read stored attribute (0, 0x0000_002C, 0x0000_0001: a0
    Failed to read stored attribute (1, 0x0000_0006, 0x0000_0000: a0
    Failed to read stored attribute (1, 0x0000_0006, 0x0000_4003: a0
    Failed to read stored attribute (1, 0x0000_0008, 0x0000_0000: a0
    Failed to read stored attribute (1, 0x0000_0008, 0x0000_4000: a0
    AccessControlCluster: initializing
    Initiating Admin Commissioning cluster.
    Endpoint 0, Cluster 0x0000_0030 update version to 769273d6
    Cluster callback: 0x0000_0030
    GeneralDiagnostics: OnDeviceReboot
    Endpoint 0, Cluster 0x0000_0033 update version to 8bc6c8aa
    LogEvent event number: 0x0000000000010000 priority: 2, endpoint id:  0x0 cluster id: 0x0000_0033 event id: 0x3 Sys timestamp: 0x00000000000001FA
    Endpoint 0, Cluster 0x0000_0004 update version to b3e767c0
    Cluster callback: 0x0000_0004
    Groups attribute ID: 0x0000_0000 Type: 24 Value: 128, length 1
    Endpoint 0, Cluster 0x0000_0004 update version to b3e767c1
    Cluster callback: 0x0000_0004
    Groups attribute ID: 0x0000_FFFC Type: 27 Value: 1, length 4
    Endpoint 0, Cluster 0x0000_002B update version to 57c4ed9c
    Cluster callback: 0x0000_002B
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0003 update version to 75662499
    Cluster callback: 0x0000_0003
    Identify attribute ID: 0x0000_0001 Type: 48 Value: 2, length 1
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0004 update version to d823708a
    Cluster callback: 0x0000_0004
    Groups attribute ID: 0x0000_0000 Type: 24 Value: 128, length 1
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0004 update version to d823708b
    Cluster callback: 0x0000_0004
    Groups attribute ID: 0x0000_FFFC Type: 27 Value: 1, length 4
    On/Off set value: 1 0
    On/off already set to new value
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0008 update version to 57424444
    Cluster callback: 0x0000_0008
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0300 update version to 47b2bb2f
    Cluster callback: 0x0000_0300
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0300 update version to 47b2bb30
    Cluster callback: 0x0000_0300
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0300 update version to 47b2bb31
    Cluster callback: 0x0000_0300
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0406 update version to e2500a6c
    Cluster callback: 0x0000_0406
    Endpoint 1, Cluster 0x0000_0406 update version to e2500a6d
    Cluster callback: 0x0000_0406
    Updating services using commissioning mode 0
    Using Thread extended MAC for hostname.
    Using Thread extended MAC for hostname.
    Advertise commission parameter vendorID=65521 productID=32773 discriminator=3840/15 cm=0
    Failed to advertise extended commissionable node: 3
    Scheduling extended discovery timeout in 900s
    Failed to finalize service update: 1c
    Delaying proxy of operational discovery: missing delegate
    CASE Server enabling CASE session setups
    SecureSession[0x20010ca8]: Allocated Type:2 LSID:39304
    Allocated SecureSession (0x20010ca8) - waiting for Sigma1 msg
    Joining Multicast groups
    Emitting StartUp event
    LogEvent event number: 0x0000000000010001 priority: 2, endpoint id:  0x0 cluster id: 0x0000_0028 event id: 0x0 Sys timestamp: 0x00000000000002D2
    Server Listening...
    Initialize LEDs
    Initialize buttons
    On/Off ep1 value: 0
    Device Configuration:
      Serial Number: TEST_SN
      Vendor Id: 65521 (0xFFF1)
      Product Id: 32773 (0x8005)
      Hardware Version: 0
      Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
      Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
      Manufacturing Date: (not set)
      Device Type: 65535 (0xFFFF)
    Stopping the watchdog timer
    Starting the periodic query timer, timeout: 86400 seconds
    SetupQRCode: [MT:6FCJ142C00KA0648G00]
    Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
    project-chip.github.io/.../qrcode.html
    Manual pairing code: [34970112332]
    

    日志输出中的差异是由示例类型和使用的 GitHub 存储库造成的、但您的 UART 日志似乎过早结束、因为它应该随后显示器件配置和配对代码。  这表明器件处于锁定/冻结状态。  您使用的是什么操作系统、构建过程中是否会生成任何错误或警告?

    e2e.ti.com/.../chip_2D00_LP_5F00_CC2652R7_2D00_lighting_2D00_example_2D00_bim.hex

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Ubuntu 22.04.3上。 我将再次编译它、但我相信没有生成任何警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请确保在重新编程之前擦除所有器件存储器(在 Uniflash 设置和实用程序选项卡下)。  之前的 NV 存储器内容可能被解释为已损坏并可能影响器件行为。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我每次都这么做。 您提供的文件工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  请提供用于构建映像的特定命令、并确认您在器件上使用的是*- bim.hex 输出映像。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置了一个可扩展 UART 读数的值。 我列出了 QR 代码和一切。 我试图将它与我的巢配对、结果显示它尚未验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能完全理解您最后一条消息。  您能解释一下您当前的状态吗?  目前问题的图片更可取。  我已经能够在数周前确认 CC2652R7光物质器件能够加入 Google Nest Hub 家庭网络。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我点击了"回复"、然后点击"解决"。 调试中有一项设置用于限制 UART 输出的内容。 我让锁定应用程序正常运行。 照明应用仍然无法正常工作。 我尝试编程的器件是从外部源获取输入并在您的手机/嵌套上通知您。 这只是使其正常运行的第一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法获得我提供的照明应用程序、还是无法获得该应用程序?  设备是否冻结/锁定或根本无法连接到 Google Nest 主页?  然而,如果你有一个可以独立构建的工作锁应用程序,那么我建议你从那里开始你的项目开发。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是互联的并在工作。 我正在尝试寻找能够从外部源获取输入的引脚布局。 我必须编辑的文件是~/connectedhomeip/examples/lock-app/cc13x2x7_26xx2x7/out/debug.中的 args.gini 它将 CHIP_PROGRES_LOGING 设置为 true。 它被预设为 false。 当我改变了,我能够获得 QR 代码,一旦我有连接它没有问题。 我将其设置为打开和关闭灯并播放歌曲。 但是、我的最终目标是拥有一个我向其中一个引脚发送高电平的器件、当发生这种情况时、它会在手机上触发通知、并允许家庭巢发出声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以在您的 另一个 E2E 主题上继续对话

    此致、
    瑞安