This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:在 UniFlash 工具中找到[Bootloader]系列51R 的串行接口选项

Guru**** 2563670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, UNIFLASH, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287422/cc2651r3-can-t-find-bootloader-serial-interface-option-for-the-family-51r-in-the-uniflash-tool

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好!

我正在寻找一种使用串行端口(定制硬件)刷写 CC2651R3SIPA 的方法。 但在 UniFlash 工具中、对于 CC2651R3系列中的组件、该选项不可用。 但它可用于其他器件。 能否使用 UniFlash 通过串行方式对该器件进行编程? 是否有其他刷写工具? 我可能会做错了什么事情、还是做了一些不好的事情?

谢谢!

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego、

    希望你好。 此时不再主动保留引导加载程序串行选项;因此仅 UniFlash 中的 cc26X2R1支持引导加载程序选项。 您的最佳选择是从 https://www.ti.com/lit/pdf/swra466评估 sblAppEx。  

    CC26X2和 CC26X1的 ROM 引导加载程序应该完全相同、但密切注意引导加载程序 UART 引脚、因为它们可能不同。  

    谢谢。
    A·F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、一切都很顺利。 我希望你也很好。 感谢您的回答。 我会试试这个! 如果我让它工作,我会在这里通知你,和每一个可能有相同的问题与我。

    再次感谢、

    迭戈