This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:加密硬件和加密算法的认证文档

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1286725/cc2651r3-certification-documents-for-crypto-hardware-and-cryptographic-algorithms

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

您好!

我们正在使用  TI 的 CC2651R3和 CC2652RB 芯片开发一款新的蓝牙产品。 我想知道这些芯片中使用的加密硬件和算法是否经过认证、如果是、是根据 FIPS PUB 140-2进行了认证? 我在 "技术文档"下进行了搜索、但无法找到任何类似的文档。  有人能帮忙吗?

我的开发设置:

IDE:Code Composer Studio

SDK:SimpleLink CC13xx CC26xx SDK

蓝牙堆栈:BLE5-Stack

RTOS:TI-RTOS7

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与一位同事确认了这一点、他确认我们的低功耗蓝牙器件上没有 FIPS PUB 140认证。 抱歉。

    器件数据表通常包含各种加密方法、供您参考。 例如、对于 CC2651R3、请查看第9.5节。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2651r3.pdf

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 如果 无法获得 FIPS PUB 140认证、您能否核实一下、 CC2651R3芯片中使用的加密硬件是否有任何其他认证?

    此致、

    开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 TRM (FIPS 197)的第12.8.2节中提到的内容外、器件文档没有任何专门应用于加密引擎的已发布认证。  

    由于标准会不时改变、今天晚些时候、我将与同事协商、确认这一声明是否仍然有效。

    此致、

    拉斐尔