This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:客户端在连接到蓝牙时是否可以读取广播数据(advertData)?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287781/cc2640r2f-can-client-read-data-of-broadcasting-advertdata-when-connect-to-bluethooth

器件型号:CC2640R2F

您好

我共享 adcertData 中的一些设备数据和配置文件参数中的一些其他数据,但手机应用程序在连接后无法读取广告数据。我想知道 是否可能?

最尊重  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    如果您的问题是 CC2640R2F 是否可以在建立连接后继续广播、则答案是肯定的。

    但是、如果您的问题是、在建立连接后、手机是否可以继续扫描、那么答案可能是"视情况而定"。 我鼓励您联系电话操作系统制造商和其他框架提供商、以便获得更具体的答案。

    我希望这将有所帮助、

    此致、