This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:引导加载程序的默认 UART0引脚是什么

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287488/cc2652p7-what-s-the-default-uart0-pins-for-bootloader

器件型号:CC2652P7

大家好、

对于 CC2652P7 TRM (https://www.ti.com/lit/pdf/swcu192 pg.823)、引导加载程序的默认 UART0为 DIO2、DIO3。 但是、CC2652P7没有 DIO2、3. 请提供正确的引脚。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    您与 TRM 的表10-2的混淆之处在于您查看的是"R"列、而不是"CC1352X"列。  在《在 CC2652P"BLE5-Stack 迁移指南中 、您会发现 CC2652P 与 CC1352P 器件引脚兼容、并且在功能上与 CC1352P 器件相同、可以在2.4GHz 的频率下运行。  这也适用于引导加载程序引脚、因此 RX 为 DIO12、TX 为 DIO13。

    此致、
    瑞安