This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:BLE 地址

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1287169/cc2652r7-ble-address

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

SDK 使用:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

使用的代码:simple_peripheral_lp_CC2652r7_tirtos7_ticlang

CCS 版本:12.1.0.00007

使用的 Uniflash 版本:TI Uniflash (版本:8.4.0.4458)


1) 1)假设 CC2652R7芯片组的公共地址是我们可以从 uniFlash 工具->设置和实用程序->主 BLE 地址读取的主 BLE 地址

获得了80:6F:B0:EE:AE:D4此处"80:6F:B0"这3个字节表示 TI 的(德州仪器(TI)组织唯一标识符(OUI)

2) 2)如果我的客户想去生产。 他们愿意使用自己的 OUI、他们希望将 OUI 注册为 PE IEEE 802-2001标准。 现在 TI 的 OUI (Uniflash 工具中的主要 BLE 地址)是器件生成型、无法更改。 如果我要使用我的客户 OUI 应该使用 uniFlash 工具->设置和实用程序->辅助 BLE 地址中的"辅助 BLE 地址"部分


UniFlash 中主 BLE 地址、辅助 BLE 地址和主 IEEE 地址的屏幕截图:


我的测试方案:

如果我使用 uniflash 工具在闪存中写入"辅助 BLE 地址"、则相应的芯片未采用"主 BLE 地址"以进行进一步广播和连接活动它仅使用"辅助 BLE 地址"。

查询:

1)我是否可以使用客户注册的 OUI 来为每个芯片分配 MAC 地址?

2) 2) 2)在 uniFlash 工具中"主 BLE 地址"和"主 IEEE 地址"之间的区别->设置和实用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:之前提出的与此相关的问题  

    链接: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1265609/cc2652r-need-to-update-the-ble-chip-mac-address/4803396#4803396

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我不确定你是否在问,但你在这里的理解对我来说似乎是正确的。

    HEFAN 说:
    1)我可以用这种方式通过客户注册的 OUI 为每个芯片分配 MAC 地址吗?

    是的、您所描述的流程是正确的、可将辅助 MAC 地址刷写到您客户的所有器件中。
    有关信息、可在此处利用 Uniflash CLI (命令行界面)来简化此过程。

    HEFAN 说:
    2)在 uniFlash 工具中"主 BLE 地址"和"主 IEEE 地址"有何区别->设置和实用程序

    BLE 地址用于低功耗蓝牙操作。 IEEE 地址用于执行 IEEE 操作和基于该技术的协议(例如 Zigbee、Thread、Matter)。 通常、如果您仅使用低功耗蓝牙、则主要和次要 IEEE MAC 中存储的地址对器件的运行没有影响。

    我希望这将有所帮助、

    此致、