This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3参考芯片天线和参考设计

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2592, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1286845/cc2651r3-cc2651r3-reference-chip-antenna-and-reference-design

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2500CC2592

你好!!

我叫 Narayanan (研发-硬件设计)、有一些疑问、请帮我解决。

目前、我们在其中一个产品中将 CC2500射频收发器用于本地无线通信。 下面随附了发送器和接收器的功能方框图。

我们为发送器和接收器都使用芯片天线。 芯片天线详细信息、器件型号479480001 (2.4GHz 蓝牙、WLAN、ZigBeeTM 芯片射频天线2.4GHz ~ 2.483.5GHz 3dBi 焊接表面贴装)、制造商 Molex。

此外、我们在接收端使用2.4GHz 范围扩展器(CC2592)。

我们正在使用 CC2561R3开发一款新的无线产品。

请建议我们注意以下事项

1.是否可以将相同的芯片天线(即479480001)用于 CC2561R3? 如果未找到、请提供正确的器件型号。

2.共享带 CC2561R3芯片天线的射频部分的参考设计文件

注意:PCB 天线参考设计可在网站上找到射频部分、如果我们得到了芯片天线参考设计、它将有助于正确地设计产品。

如果您提供上述详细信息、则顺利完成产品设计将非常有帮助。

提前感谢您的支持。

此致

纳拉亚南·P

研发-硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳拉亚南

    感谢您的咨询。 要将芯片天线与两个器件中的任何一个一起使用、您必须遵循制造商有关射频匹配、直流阻断以及布线和安装的建议。 在这种情况下、请提供用于在新设计中匹配元件的封装。

    1.我们没有具体的芯片天线模型推荐,但下面的应用手册涵盖了天线的总体主题很好-查看第7.2.1.3节。

    https://www.ti.com/lit/swra161

    2.考虑到芯片天线的使用比较直接、我们没有 CC2651R3和芯片天线的参考设计。

    希望这对您有所帮助。

    拉斐尔