请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 下载编程后、如何在不使用 LP-EM 调试连接器的情况下通过外部电源工作 CC2340R5。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Manatha junatha gn、
为了使 CC2340R5使用外部电源、请连接 PWR 和地(3.3V + GND)。 是否仍希望在此配置下进行调试? 下面是一个片段、 CC2340R5 LaunchPad (TI.com)
" 电源要求:
该 LaunchPad 设计为通过 LP-EM 调试连接器由 LaunchPad EM 调试探针供电、或者由连接到 GND 以及5V 和3V3引脚接头的外部电源供电。 通过 LaunchPad EM 调试探针供电时、器件电源电压固定为3.3V 。从外部供电时、必须注意将电路板电压保持在其工作范围(1.8V 至3.6V )内。 "
谢谢。
A·F